This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6202:刷新了真值表

Guru**** 2347300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6202, TMUX6201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1493866/tmux6202-truth-table-refreshed

器件型号:TMUX6202
Thread 中讨论的其他器件: TMUX6201

工具与软件:

尊敬的 Expert:  

我的客户使用的是 TMUX6202、但发现2023年至2024年版本之间的真值表更新了。 因此、请帮助检查。  

  • 我们的器件也会跟进此更新、因为此真值表已反转
  • 我们有 PCN 文件吗?
  • 如何识别新旧之间的设备? 您能帮助分享一个丝印掩码列表或批号吗? 例如、从6月 Y24日起、所有器件都在用新的表真值来跟进?

BR

Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:  

    在客户支持需求不足的情况下,他们想买一个版本的真值表,不想保留2个软件供选择。 则很难在他们的工厂中识别出该信号。 谢谢。  

    BR

    Chi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    旧数据表错误。 芯片没变。 (请参阅通知# 20241115006.0 (非 PCN)。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chi:

    而是在 Clemens 响应上翻倍。 该器件没有两个版本、除了发布的一个版本、从未发布过。 每个 TMUX6201的行为将与数据表所示相同、每个 TMUX6202的行为将与数据表所示的行为相同。 我们最初有一个已解决的拼写错误。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Remi、非常感谢