This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:74HC4067的过时问题查询和更换选项

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: UA733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1496071/cd74hc4067-obsolescence-inquiry-and-replacement-options-for-74hc4067

器件型号:CD74HC4067
Thread 中讨论的其他器件:UA733

工具与软件:

尊敬的德州仪器(TI)支持团队:

我是电子信号产品的技术经理、负责我们维护团队使用的测试工具。 此工具设计于20世纪90年代、包含德州仪器(TI)的组件。

我们的工业合作伙伴最近通知我们两个组件已过时:

  • UA733 :在电路中用于放大信号 4.5 MHz 且增益近似为 18 dB .

  • 74HC4067 :用于接收电路中 16个模拟信号 变化 0至20V 、可通过选择 4个解码器输入 都非常高。

在考虑任何重新设计之前、我们想确认这些元件是否确实已过时。 此外、如果这些器件不再可用、您是否能够建议以相同的封装类型进行等效的替换? 我们的目标是避免修改电路板的电子电路。

提前感谢您的支持。 我们期待您的答复。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个器件均处于激活状态。

    请显示完整的可订购器件型号、包括封装类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我们正在使用的具体器件型号为:

    采用 DIP 封装的 UA733MJ

    采用 PDIP 封装的 CD74HC4067E

    您能否确认这些确切的参考资料是否仍然有效并可供购买?

    期待您的回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HC4067E 于2015年停产。 您必须更换电路板才能使用 CD74HC4067M96/CD74HC4067SM96、或创建适配器板。