This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8212:能否仅使用负电源为 TMUX8212供电?

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212, TXG1041, LM2665

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1496128/tmux8212-can-i-power-the-tmux8212-with-only-a-negative-supply

器件型号:TMUX8212
主题中讨论的其他器件: TXG1041LM2665

工具与软件:

您好、TI 团队;

能否仅使用负电源为 TMUX8212供电? 我想切换负电压。

示例: VDD = 0V;VSS = -36V

如果无法做到、我是否能够使用绝对值低于负电压的正电压为其供电?

示例: VDD = +5V;VSS = -36V

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的所有电压都是相对于 GND 引脚测量的、并且逻辑输入信号以 GND 为基准。 请指定全部三个电源引脚的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD= GND;VSS =-36V;GND = GND

    S1 =-36V;SEL1 = TTL;D1 =开路或-36V 取决于 TTL

    如果 VDD 必须是正电源:

    VDD =+5V;VSS =-36V;GND = GND

    谢谢 !

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议的工作条件要求 VDD 至少为10V

    可以使用较低的 GND 电压、但必须使用 TXG1041等转换器转换控制信号。

    或者、使用 倍压器( 如 LM2665)生成+10V 电源。