Other Parts Discussed in Thread: TMUX8212, TXG1041, LM2665
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX8212 主题中讨论的其他器件: TXG1041、 LM2665
工具与软件:
您好、TI 团队;
能否仅使用负电源为 TMUX8212供电? 我想切换负电压。
示例: VDD = 0V;VSS = -36V
如果无法做到、我是否能够使用绝对值低于负电压的正电压为其供电?
示例: VDD = +5V;VSS = -36V
提前感谢。