This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7612:γ 射线灭菌

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7612, TMUX582F-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1496786/tmux7612-gamma-ray-sterilization

器件型号:TMUX7612
Thread 中讨论的其他器件: TMUX582F-SEP

工具与软件:

您好!

一个简短的问题:

多路复用器 TMUX7612是否会受到50kGrey 的一次性伽马灭菌的影响?

背景是、我们想将一个带有 NTC 的电子设备和一个打印件上的 FRAM 一起使用、打印件经过一次50kGray 灭菌、然后在一个具有正常环境的传感器中工作。  

我们不能使用微控制器,因为他们的记忆被伽马辐射擦除,但我们仍然喜欢使用一些逻辑器件,但我们不知道如果他们在伽马消毒后的规格内工作。

如果多路复用器受到辐射的影响、您是否提供了不受伽马辐射影响的多路复用器 IC?

提前感谢!

此致

wm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walter、

    如果是50kGray、则没有任何支持该功能的多路复用器 IC。  
    最接近的器件是 TMUX582F-SEP、但它最高仅支持30krad。 很遗憾、我们没有任何工具可以支持。

    谢谢!
    Rami