Other Parts Discussed in Thread: TMUX7612, TMUX582F-SEP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX7612 Thread 中讨论的其他器件: TMUX582F-SEP
工具与软件:
您好!
一个简短的问题:
多路复用器 TMUX7612是否会受到50kGrey 的一次性伽马灭菌的影响?
背景是、我们想将一个带有 NTC 的电子设备和一个打印件上的 FRAM 一起使用、打印件经过一次50kGray 灭菌、然后在一个具有正常环境的传感器中工作。
我们不能使用微控制器,因为他们的记忆被伽马辐射擦除,但我们仍然喜欢使用一些逻辑器件,但我们不知道如果他们在伽马消毒后的规格内工作。
如果多路复用器受到辐射的影响、您是否提供了不受伽马辐射影响的多路复用器 IC?
提前感谢!
此致
wm