This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14141-Q1:对采用 SOIC 封装的 UCC14141QDWNRQ1的请求

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, UCC14141-Q1, UCC12051-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1495937/ucc14141-q1-request-for-ucc14141qdwnrq1-in-soic-package

器件型号:UCC14141-Q1
Thread 中讨论的其他器件: UCC12051-Q1、UCC12050

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

目前、我们的项目正在使用 UCC14141QDWNRQ1隔离式直流/直流转换器、这个转换器处于 PCB 制造过程中。 但是、由于最近的制造限制、我们在 SSOP 封装方面面临挑战。

我们需要询问是否可以获取采用 SOIC 封装的 UCC14141QDWNRQ1。 这一变更将极大地帮助我们解决当前的制造问题并确保生产线的连续性。

感谢您的理解和支持。 我们期待您的积极响应。

——
此致、
Ajay R
系统副工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前没有计划开发采用 SOIC 封装的 UCC14141-Q1。  

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您对上述问题的答复。

    如果该组件不采用 SOIC 封装、您能否推荐具有 相同电气特性的其他模块、这应该不会影响设计布局?

    如果您需要我这边的更多信息、请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 MV (中压)隔离式模块(例如 UCC14141-Q1和 MV 衍生产品)都将采用 SSOP 封装。 UCC12050、UCC12051-Q1是采用 SOIC 封装的5V/5V 隔离式模块。

    Steve