Other Parts Discussed in Thread: UCC12050, UCC14141-Q1, UCC12051-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC14141-Q1 Thread 中讨论的其他器件: UCC12051-Q1、UCC12050
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
目前、我们的项目正在使用 UCC14141QDWNRQ1隔离式直流/直流转换器、这个转换器处于 PCB 制造过程中。 但是、由于最近的制造限制、我们在 SSOP 封装方面面临挑战。
我们需要询问是否可以获取采用 SOIC 封装的 UCC14141QDWNRQ1。 这一变更将极大地帮助我们解决当前的制造问题并确保生产线的连续性。
感谢您的理解和支持。 我们期待您的积极响应。
——
此致、
Ajay R
系统副工程师