Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4051A, TMUX1108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4051A 主题中讨论的其他器件: TMUX1108
工具/软件:
尊敬的专家:
我们正在设计恒流跨阻放大器电路、并需要选择模拟开关芯片。 我们目前正在评估 SN74LV4051A 和 CD74HC4051M、但我们不确定哪一个更合适。 我们的应用环境为 VCC = 3.3V、温度为25 ℃。 我们查看了规格后发现、两个芯片的最大导通电阻没有明显不同。 哪种芯片在相同环境下具有更好的内部电阻稳定性?
此外、这些规格仅表明最大开关导通/关断漏电流为±0.1uA。 开关导通/关断漏电流的典型值是否可以以3.3V 和25 ℃ 为基准? 希望得到答案、谢谢
此致!