Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234
工具/软件:
您好团队:
在我们的应用中,我们计划使用此 IC TMUX7234PWR。
我们的设计要求如下:
1.IO 电平:最大36V
2.最终应用使用 : K/L-Line, CAN 和以太网100BaseT
3.数据传输速率:2 Mbps 至100 Mbps
在我们之前的设计中、我们已经使用了继电器(AGN210S4HZ)、因此在更新后的设计中、我们希望实现 CMOS IC。
当我们以100Mbps 的数据速率运行 IC 时、我们想了解信号性能、串扰与频率之间的关系!
此致、
Tirthal Patel