This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:TMUX7234PWR

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1503838/tmux7234-tmux7234pwr

器件型号:TMUX7234

工具/软件:

您好团队:

在我们的应用中,我们计划使用此 IC  TMUX7234PWR。

我们的设计要求如下:

1.IO 电平:最大36V

2.最终应用使用 : K/L-Line, CAN 和以太网100BaseT

3.数据传输速率:2 Mbps 至100 Mbps

 

在我们之前的设计中、我们已经使用了继电器(AGN210S4HZ)、因此在更新后的设计中、我们希望实现 CMOS IC。

当我们以100Mbps 的数据速率运行 IC 时、我们想了解信号性能、串扰与频率之间的关系!

 

此致、

Tirthal Patel