This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24157:TS3A24157

Guru**** 2502005 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1505814/ts3a24157-ts3a24157

器件型号:TS3A24157
Thread 中讨论的其他器件:TS3A24159

工具/软件:

您好:

我想知道是不是 TS3A24159 IC 可用于在 CAN 和 UART 之间切换通信、同时保持 CAN 标准并确保 ESD 保护。 如果是、您能否提供一个示例? 如果没有、您能否推荐另一款适合此应用且满足这些要求的 IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    您希望遵守哪些 CAN 标准和 ESD 保护?
    TS3A2159可以传递高达3.3V 的电压、但我的理解是 CAN 标准还需要一些高达约60V 的过压保护(确切数字可能已关闭)。 多路复用器将无法实现这一点。 我们是否需要满足该标准? 您计划满足哪些 ESD 等级?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    对于 CAN 标准、我将 FD CAN 与 TCAN1044AV IC (I/O 电压为3.3V、VCC 为5V)一起使用。 TCAN1044AV 符合 ISO 11898-2:2016物理层标准、包括高达±58V 的总线故障保护。

    关于 ESD 保护、我们添加了一个 TVS ESDCAN (38V)二极管以提供保护。

    谢谢、

    Ahmed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ahmed:

    电压对于多路复用器来说很合适。 我的评论更多地是关于多路复用器是否还需要遵守+/-58V 标准。 它将无法承受58V 故障、因此如果总线受到保护、使多路复用器在 I/O 上不会看到高于5V、则没关系。 ESD 钳位电压为38V、因此不会保护多路复用器。

    谢谢!
    Rami