This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:类似器件建议

Guru**** 2562130 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TS3A4751, TMUX1111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1506851/ts3a4751-similar-part-suggestion

器件型号:TS3A4751
主题中讨论的其他器件: TMUX1111、TMUX1511

工具/软件:

尊敬的专家:

您是否可以推荐一个4通道或6通道模拟 开关、例如 TS3A4751。 电源轨需要较小、最高可达5V。 另一个很好的功能将是 NC 而不是没有

谢谢!

McKenna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、McKenna、

    TMUX1111应该是该应用的理想器件、因为它具有 QFN 小型封装选项、可以与5V 电源一起使用、并且为 NC 而非编号

    此外、出于所有相同的原因、另一种选择是使用 TMUX1511、但它不能代替 NC。

    请告诉我您对这些选项的看法以及是否需要任何其他帮助。

    此致、

    Kameron