Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TS3A4751, TMUX1111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A4751 主题中讨论的其他器件: TMUX1111、TMUX1511
工具/软件:
尊敬的专家:
您是否可以推荐一个4通道或6通道模拟 开关、例如 TS3A4751。 电源轨需要较小、最高可达5V。 另一个很好的功能将是 NC 而不是没有
谢谢!
McKenna