Other Parts Discussed in Thread: TMUX646
工具/软件:
尊敬的专家:
客户正在考虑 使用多路复用器进行以下 MIPI 信号切换的可能性、如下图所示。
以下是问题:
- CLKL+LN0/1与 LN2/3左侧之间的群延迟。 我们从规格中读取了典型的 Tpd = 40ps。 但我们不知道温度的动态变化等 那么、 我们是否可以通过在布局上的 CLKL + LN0/1上增加额外长度来匹配 TPD? 右侧的 RGB 也是相同的问题。
- 如果动态变化太大而无法通过布局来缓解、我们能否通过在 CLKL+LN0/1和 LN2/3路径上添加额外的多路复用器来解决问题?
- 一般问题:您是否有在 MIPI 通道中添加 MUX 的经验?

谢谢!
McKenna