Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107, TS5A22364
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A22364 主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3107、
工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我想使用音频软件(TS5A22364)和编解码器(TLV320AIC3107)来完成以下设计:
如果原理图有效、我会在完成后提供供您查看的原理图。
如果您有任何疑虑或建议、请告诉我。 谢谢。
根据音频编解码器数据表、线路输出和耳机输出的 Vpp 应在0.35V-2.35V 之间。 (输出共模为1.35V)
因此、为音频软件的 Vcc 选择3.3V 没有问题。