This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX154E:压降

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1506250/tmux154e-drop

器件型号:TMUX154E

工具/软件:

您好、

我想咨询使用 TI 开关 TMUX154E 的一个问题。 有两个问题:

  1. 上电期间、当开关切换时、会在端口 A/B 上观察到大约20ns 的极短压降
  2. 在上电/断电期间、当开关切换时、会在端口 A/B 上观察到更长、不太严重的压降、这似乎与 VDD 压摆率有关。

原理图如下所示。

电路配置如下:

  1. 端口 A/B 具有恒定上拉 OD 信号。
  2. 端口 A1/B1是没有上拉 IO 的 OD 类型。
  3. 端口 A0/B0是 PP 类型、IC 内部具有连接到 P_1V8的内部上拉二极管。
  4. 上电序列:P_VIN_3V3首先上升到2.7V、然后3ms 后、P_1V8开始上升。
  5. 断电序列:P_VIN_3V3降至2.7V、P_1V8关闭。

问题1:I3C SW 通电是否导致电压下降、SEL 从0切换到1时、端口 A1/B1悬空、导致端口 A/B 向端口 A1/B1充电、从而导致短暂下降? 还是由于 SW 内部切换期间的瞬时效应导致了该压降?

问题2:在上电/断电期间、当 VDD 和 SEL 同时下降时、会在端口 A/B 上观察到更长、更不严重的下降 我们测试了不同的 VIN 压摆率、压降的持续时间也会相应地变化、似乎与 VDD 压摆率有关。 此跌落是否与交换机的行为有关?
谢谢!
Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是否会影响器件的性能、或者更出于好奇?  

    这很可能是因为当开关打开或关闭时、负载会随着内部 FET 开关而暂时变化。  这更多地是您在问题1中的第一个假设。 但同时、这可能也是由于开关的时序造成的。 开关中存在"先断后合"机制、因此当您切换开关时、开关在重新连接之前会有一小段时间处于浮动状态。 这也可能是您看到的。 虽然从屏幕截图上的一个测试条件很难判断。  
    但如果主要问题是这是否是开关问题或正常行为、我会说这不是需要关注的问题、是正常的。  
    现在、如果这导致了某个问题、那么我们也许可以讨论如何解决该问题(可能是较大的容性负载)。  

    至于关断、我认为这会是一种内部机制、时序反应较慢。 您会悬停在某个中间逻辑状态、这可能会导致开关在再次连接之前保持开关悬空片刻。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    1. 未预期的低电平信号在 SMBus 上变为一个开始位、主机将继续等待下一个操作。 我们希望 SMBus 始终保持高电平。
    2. 开关在重新连接之前处于浮动状态的一小段时间

      =>如果端口 A/B 为1.8V、则当开关悬空时、端口 A/B 会发生什么情况? 持续时间以吨(最大30ns)为单位、对吧?

    3. 您会悬停在某个中间逻辑状态、这可能会导致开关在再次连接之前保持开关悬空片刻。

          => 这种机制是否在很短的时间内实现? 但持续时间与 VDD 上的压摆率相关、大于 ton (最大30ns)。 CAN              您能解释更多吗?

    感谢您的答复。 如果数据不足、我们将尽快提供。

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1.但它只是在 mV 范围内降低。 这应该不足以触发逻辑低电平。 这是他们目前看到的实际情况、还是他们只是担心? 逻辑高电平和逻辑低电平的电压阈值是多少?  

    2.有点像。 Ton 时序规格是从逻辑处于50%且开关上信号上升90%时开始测量的。 这部分是您悬空的时间、部分是信号实际达到90%所需的时间、因此负载也会影响它。 因此、您浮动的时间可能会更短、但需要考虑负载因素、以确定其下降幅度和恢复速度。

    3.我不确定我是否遵循这个问题。 您共享的骤降是18ns。 是否有一个未讨论过的更长的方案?
    我与设计团队讨论了这一点、想看看我们是否可以得到具体的答案、了解为什么它与电源相关联、反馈是、这是一种正常行为、很可能与在断电/上电期间激活的内部电荷泵和驱动器相关联。

    -拉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    我们有 WA 解决方案、但需要您确认、请参阅以下内容。

    上电

    关闭电源

    1. OE 通过3.3V 电源提供 PU、并连接到 OD 类型信号#PLA。 在这种情况下、是否可以在上电/关断期间禁用 TMUX154E?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我不确定我是否遵循了此处的问题。 您是否说在运行期间上拉 TMUX154E 使能引脚、这样可以解决问题? 这种方法是完全可以做到的。 我不确定您还有什么问题、可以在上电/断电期间禁用 TMUX154E 吗? 如果问题仅仅是是否允许这样做、是的、这是允许的

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    为了确保端口 A 上没有任何压降。我们需要确认"OE 与 VCC 相连"可以在上电/断电期间禁用 TMUX154E。 我们已经对3个进行了实验、这是可行的、但需要您确认风险。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    上电期间不存在 EN 引脚拉至高电平的风险。 实际上、我们通常建议将它们上拉至 VCC 或下拉至 GND (第9.2.1节)。  
    您能否为持续共享的图像提供背景信息? 上电后~3ms 发生的骤降是否应该发生? 还是这个问题? 我只是不确定您要向我展示的内容。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    上电期间不存在 EN 引脚拉至高电平的风险。 实际上、我们通常建议将它们上拉至 VCC 或下拉至 GND (第9.2.1节)。  

    => 您能解释一下9.2.1节的更多内容吗? SEL 和 EN 上拉至 VCC 可以使 TMUX154E 在上电/断电期间保持禁用状态、对吗?

    您能否为持续共享的图像提供背景信息? 上电后~3ms 发生的骤降是否应该发生? 还是这个问题? 我只是不确定您要向我展示的内容。 谢谢!

    => 这是个问题。 在最坏的情况下、测得的电平为3.1897us、并且电平低于 VIHmin (SMBus 3.1规范中为1.35V)。 它属于未知级别、因此我们无法保证主机是否触发低电平

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想也许有一个误解。 我理解初始问题的背景。 我的上下文问题是关于这个图像的具体问题:   

    您共享了此图像。 是不是只是为了显示巴士看起来很好? 不过、黄色的使能引脚上会发生什么情况。 这样的开关电压电平看起来很奇怪。  

    您表明、压降较大的最坏情况在技术上会违反数据表规定。 不应在电源之前斜升控制引脚:




    您能解释一下第9.2.1节的更多内容吗? SEL 和 EN 上拉至 VCC 可以使 TMUX154E 在上电/断电期间保持禁用状态、对吗?

    我理解您的问题是是否可以上拉至 VCC。 据我所知、您问道、它是否会在上电期间禁用通道、对吗? 是的、应该这样做。 当 EN/为高电平时、器件断开连接。
    在此图中、尽管 OE 看起来像是被拉高(假设 OE 是 TMUX154E EN 引脚)、但 SDA 和 SCL 看起来仍为高电平。 这是在多路复用器的指定输出侧、还是在探测输入?

    -拉米