Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E
工具/软件:
您好、
我想咨询使用 TI 开关 TMUX154E 的一个问题。 有两个问题:
- 上电期间、当开关切换时、会在端口 A/B 上观察到大约20ns 的极短压降
- 在上电/断电期间、当开关切换时、会在端口 A/B 上观察到更长、不太严重的压降、这似乎与 VDD 压摆率有关。
原理图如下所示。

电路配置如下:
- 端口 A/B 具有恒定上拉 OD 信号。
- 端口 A1/B1是没有上拉 IO 的 OD 类型。
- 端口 A0/B0是 PP 类型、IC 内部具有连接到 P_1V8的内部上拉二极管。
- 上电序列:P_VIN_3V3首先上升到2.7V、然后3ms 后、P_1V8开始上升。
- 断电序列:P_VIN_3V3降至2.7V、P_1V8关闭。
问题1:I3C SW 通电是否导致电压下降、SEL 从0切换到1时、端口 A1/B1悬空、导致端口 A/B 向端口 A1/B1充电、从而导致短暂下降? 还是由于 SW 内部切换期间的瞬时效应导致了该压降?