This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23167:关于数据表

Guru**** 2644735 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166, TS5A23167

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1510492/ts5a23167-about-data-sheet

器件型号:TS5A23167
主题中讨论的其他器件:TS5A23166

工具/软件:

大家好!

我们正在检查 TS5A23166和 TS5A23167的规格。

TS5A23166:无→COM (IN 为高电平有效 ON)电源关闭时、NO 为正常开路

TS5A23167:NC→COM (IN 为高电平有效导通)当电源关闭时、NC 通常会关闭和闭合。

但是、以下各项的方框图显示了否

如果您查看其他页面的方框图、其中大多数页面的内侧显示 NO。

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TSA23167、IN 不是高电平有效、而是低电平有效。  TSA23167方框图错误;IN 引脚不应具有缓冲器、而应具有反相器。

    对于这两个器件、当电源断开时、开关打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我同意 Clemens 在这方面的看法、23166为高电平有效、23167为低电平有效(相对于 IN 引脚)。

    但是、当两个器件都断电时、开关路径断开。

    如果您有任何其他问题、敬请告知、我们可以进一步讨论。

    此致、

    Kameron