This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX508:间歇性短路或异常通道行为

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1505787/mux508-intermittent-short-or-abnormal-channel-behavior

部件号:MUX508

工具/软件:

我正在使用 MUX508IPWR 在多个模拟输入源之间切换。 VDD 连接到+12V、VSS 连接 GND。 控制线路(A0–A2和 EN)由3.3V MCU 驱动。

我们观察了一个 间歇性问题 其中 一个通道似乎保持较短  意外变化。 此行为只会长时间发生、然后多路复用器会自行恢复。

我的问题是:

  1. MUX508在何种条件下表现出这种表现 临时短路 异常通道行为

  2. 可能由引起 内部热保护 闩锁 还是某种内部开关应力?

  3. 可能由引起  外部脉冲  浪涌或 ESD

提前感谢!

例如、绿线表示 S8会很长一段时间保持短、而其他通道可以切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    不应存在导致 S8锁存到漏极的条件。 发生这种情况时、您可以检查控制引脚吗? 想知道 A0、A1、A2暂时是否拉高。

    这段时间有多长时间? 然后、S8路径是否直接连接并短接到其他所选通道?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的答复。

    我查看了 MUX508的真值表、并了解不应同时激活多个通道。

    在本例中、我使用 A0–A2循环遍历输入、顺序如下:
    S1→S2→…S3→ →S8→S1… 、每一次切换一次 1毫秒

    我探求了 S8 进行测量。

    • 期间 正常运行 ,我观察 S8上的预期信号—一切看起来正确和稳定。

    • 但是、在中 异常情况 ,我在 S8上看到意外的信号—它似乎反映了当前选定频道的信号 接通面电流

    这种异常行为可能会导致 持续几分钟 然后自行恢复。

    重要的是、 S8不会与我的电路中的其他 SX 线路短路 。 似乎只是停留 连接至 D 、即使多路复用器已移至其他通道。

    这就是我怀疑某种类型的原因 内部短路或导通故障 在 S8开关路径上。

    我的问题是:
    可能是 浪涌或 ESD 的外部脉冲 导致内部短路、与多路复用器中的情况类似?

    或者、我们是否应该考虑其他可能的根本原因?

    再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevlin:

    我有点困惑、尽管 S8是如何保持连接、但没有连接到另一条已连接的信号线。 它们都应连接到漏极引脚、有效地将其短接。  
    话虽如此、我从未见过这样的行为。 如何验证 S8始终处于连接状态。 看起来您正在设置 S8的范围、但您认为 S8保持连接的行为是什么? 您是否应该探测漏极、因为这是输出?  
    当然可能存在一些内部故障或 ESD 损坏、可能会损坏 S8 FET。 这种行为的可重复性如何? 正如在多个器件中一样、您会看到这种情况、还是只看到一个、还是只看到少数几个?

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    根据多路复用器设计、在任何给定时间只能将一个通道连接到漏极。

    下面的波形直接从中捕获 S8引脚

    在异常情况下、我观察到了中的信号 其他信道 显示在 S8上、即使这些通道被主动选择并且 S8应已断开连接也是如此。

    这种行为表明这一点 S8保持在内部连接到漏极 、即使未选中它。

    这就是我怀疑是的原因 内部短路或导通故障 连接到漏极的 S8开关路径。

    我还怀疑此问题可能是由引起的 ESD 或浪涌 、可能创建 可恢复故障 容易移植到少数器件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelvin、

    Rami 今天下班了。
    请预计下周初会有回复。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevlin、

    根据 MUX 设计、在任何给定的时间只应将一个通道连接到漏极。

    是的、这是我要提出的要点。 只应连接一个通道。 但是、如果选择了2、则应将其短接在一起。 即使在您的图像中、您也会显示以下内容:

    你的异常状况不会向我表明它们是短的。 您在哪里得出了他们的短接结论?  

    您能分享实际的屏幕截图吗? 在我看来、您的逻辑在不应该进行切换时正在切换。 也许我错过了一些东西,但你的正常状况看起来像它总是信号8. 但您的异常看起来像是在状态之间切换。 这些图像是否混杂在一起? 或者、您能解释为什么您看到异常并得出结论、即8始终开启?

    -拉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回复和查看波形捕获结果。

    让我澄清几个要点、以避免混淆:

    • 逻辑(A0–A2)一次仅选择一个通道。 我无意中同时选择两个通道。

    • 期间 正常运行 、S8仅在按预期选择信号时显示信号。

    • 期间 异常情况 、即使选择了其他频道(例如 S1、S2等)、我仍然可以观察到 他们的信号 (S1、S2等) 出现在 S8引脚上 测量此值。 这强烈建议 S8保持在内部连接到漏极、即使未选择它也是如此。

    • 我并不是建议同时选择和短接多个通道。 相反,它似乎是这样的 S8卡在打开位置 、保持连接到漏极、而逻辑控制继续通过其他通道切换。

    在正常操作期间不会发生此行为、有时会持续几分钟、然后再自行恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    我明白情况是什么,但你的结论是没有道理的。 如果 S8卡在打开位置、而您仍然在循环通过其他通道、则意味着 S8会短接至其他通道。 S8不会根据您发送的照片卡住。 只有1个漏极可供所有通道共享。 如果您在漏极上看到其他通道、并且它们看起来符合预期、则也不会选择 S8。 相反,S8可能会断开连接,而您的逻辑是选择其他信道。 是否可以在发生此事件时获得控制引脚和漏极的实际探测镜头?  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的耐心。

    简单地说、我可以观察到来自 S1的信号出现在 S8引脚上。
    这就是我怀疑 S8仍然在内部连接到漏极的原因、换句话说、 S8可能卡在打开位置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    哦、我看到、您在探测 S8、而不是在漏极上。 抱歉我对此进行了监督。
    这很有趣、我从未见过发生这种情况。 它的可重复性如何? 与中一样、这是此行为的唯一发生方式、您是否尝试过使用新器件替换它? 很可能是 ESD 损坏或某种形式的 EOS。 但奇怪的是,它似乎发生了一段时间后,然后自行修复。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    在继续研究的同时、我发现了这个 有关 CMOS 器件闩锁效应的 TI 常见问题解答、这似乎与我面临的问题密切相关。

    鉴于 MUX508基于 CMOS、并且我看到的症状涉及到一个通道在未选择时行为就像导通一样、并且问题是间歇性的且可自恢复的、这听起来与文章中所述的闩锁效应或内部传导路径类型是一致的。

    您是否同意这是一种可能的故障模式?
    为了提高稳健性、您建议切换到 TI 的闩锁效应抑制多路复用器系列之一吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    它在某些方面似乎相似、但在这里并非完全相同。 如果开关通道始终处于导通状态、则可能会损坏栅极驱动器或栅极氧化物本身。 如果发生闩锁、路径将从 VDD 到 GND、这可能会影响切换、但影响更大、因为您可能根本无法切换信道。
    您可以在事件期间检查电源电流、从而提示发生了什么情况。
    我仍在寻找一个答案、以确定结果是否可在多个 MUX508器件之间重复、或者我们能否通过更换新 IC 器件来解决此问题。
    使用控制逻辑的 S8和 D 的示波器屏幕截图在这里也很有用。

    -拉米