Other Parts Discussed in Thread: MUX508
工具/软件:
我正在使用 MUX508IPWR 在多个模拟输入源之间切换。 VDD 连接到+12V、VSS 连接 GND。 控制线路(A0–A2和 EN)由3.3V MCU 驱动。
我们观察了一个 间歇性问题 其中 一个通道似乎保持较短 意外变化。 此行为只会长时间发生、然后多路复用器会自行恢复。
我的问题是:
-
MUX508在何种条件下表现出这种表现 临时短路 或 异常通道行为 ?
-
可能由引起 内部热保护 、 闩锁 还是某种内部开关应力?
-
可能由引起 外部脉冲 浪涌或 ESD?
提前感谢!
例如、绿线表示 S8会很长一段时间保持短、而其他通道可以切换。