This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:输出电压的精度

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1514908/tlv61047-accuracy-of-the-output-voltage

器件型号:TLV61047

工具/软件:

大家好!


我对 TLV61047有疑问。

是否有任何展示输出电压精度的文档?

例如、
它可以输出15V、误差为±3%。

我想知道110mA 当输入为5V±10%时 IOUT=IOUT=15V 时的输出误差。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    Vout 的主要误差来自 Vref 和反馈电阻容差(例如1%、0.5%、0.1%)。 对于 TLV61047、Vref 精度为2%。 您可以轻松计算最坏情况以得到 Vout 最小值/最大值。 谢谢。