Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1511 工具/软件:
尊敬的论坛成员:
我希望此消息能帮您找到答案。
问题1:我们进行了一项测试、在该测试中、当 TMUX1511开关导通时、允许更大的电流从源极流向漏极、预测出现异常电流。 因此、即使施加了大约500mA 的电流几秒钟、也未观察到器件损坏。 数据表指定了30mA 的额定电流、但该器件在实践中是否具有更大的余量?
问题2:随后、当施加更大的电流时、器件故障得到确认、导通电阻从大约5Ω 增加到大约2kΩ。 当源极和漏极之间发生破坏时、电阻是否总是增加? 还是短路模式下也可能发生故障?
提前感谢您的帮助和见解。
此致、
Leo