This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:关于 TMUX1511的额定电流

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1514096/tmux1511-regarding-the-rated-current-of-tmux1511

器件型号:TMUX1511

工具/软件:

尊敬的论坛成员:

我希望此消息能帮您找到答案。

问题1:我们进行了一项测试、在该测试中、当 TMUX1511开关导通时、允许更大的电流从源极流向漏极、预测出现异常电流。 因此、即使施加了大约500mA 的电流几秒钟、也未观察到器件损坏。 数据表指定了30mA 的额定电流、但该器件在实践中是否具有更大的余量?

问题2:随后、当施加更大的电流时、器件故障得到确认、导通电阻从大约5Ω 增加到大约2kΩ。 当源极和漏极之间发生破坏时、电阻是否总是增加? 还是短路模式下也可能发生故障?

提前感谢您的帮助和见解。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.保证30 mA。 即使较高的电流不会立即断开器件、也可能会降低性能。

    2、影响不可预测。 如果过热也影响芯片的其他器件、则可能会与其他引脚短路。