Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
工具/软件:
您好、
在我的设计中、我当前使用的是缓冲器双向 TXS0108E、没有方向控制信号。
在 VCCB 侧、ASIC 以5V 电压供电、在 VCCAR 侧、FPGA + SRAM 由3V3供电。
每侧都有47k Ω 的上拉电阻器。
我想知道从 A 侧到 B 侧再向 A 侧发送数据之间需要等待多少时间、我只能在数据表中填充传播时间。
感谢您的反馈、
此致
Denis
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
工具/软件:
您好、
在我的设计中、我当前使用的是缓冲器双向 TXS0108E、没有方向控制信号。
在 VCCB 侧、ASIC 以5V 电压供电、在 VCCAR 侧、FPGA + SRAM 由3V3供电。
每侧都有47k Ω 的上拉电阻器。
我想知道从 A 侧到 B 侧再向 A 侧发送数据之间需要等待多少时间、我只能在数据表中填充传播时间。
感谢您的反馈、
此致
Denis
您好、Jack、
B 侧有一个 ASIC 元件(ASPC2 5V)、每个地址/数据信号上都有47k 外部上拉电阻器。
一侧有一个以3V3供电的 FPGA 和 SRAM。
在正常工作模式下、ASPC2通过缓冲器 TXS0108E 从 SRAM 读取/写入数据、有时、FPGA (A 侧)在 SRAM (也是一侧)中写入和读取数据。
ASPC2芯片选择由 FPGA 通过3V3信号直接驱动(与来自 ASPC2的 CS/ IN TTL 5V 兼容)、以确保在 FPGA 读取/写入 SRAM 时 ASPC2地址/数据以 Hz 为单位。
我在应用中看到、并非在 A 侧和 B 侧都可以使用47k Ω 的外部上拉电阻器。
感谢您的反馈
在我们的设计中、它是连接外部上拉电阻器的理想选择、并且根据文档 scea054a.pdf 中的定义、允许使用该值(47k)。
我们的总线工作频率为15.625Mb/s
"切换方向的时间不短"->切换方向的时间是否最长? 我的意思是,如果 B 侧有一个未被选择的组件(以 Hz 为单位),所以由于上拉,SOEM 信号可以从低到高,这种情况下 TX 组件可以检测到从低到高的转换,这种组件可以在30ns 内强制 A 侧为高电平? 即使 B 端 SRAM 存储器施加了低电平?
谢谢


蓝色暗 RDN:用于管理 SRAM 和 ASPC2的信号
Pink D12_F:data12 FPGA 端
绿色 D12_A:数据12 ASPC2侧
蓝光 TRIG_1010:由 FPGA 管理到 TRIG 故障的信号

我的理解是 、如果最后一个数据值状态为低电平、并且由于上拉和寄生电容、所有总线都以 Hz (两侧)为单位进行设置、则缓冲器(无论哪一侧)会检测到信号从低电平缓慢上升到高电平到高电平的转换。
在一侧(例如 ASPC2侧)检测到转换、因此在我猜测接近30ns 时会在另一侧(SRAM 侧)状态为高电平、但在这段时间内、如果 SRAM 也施加低电平、则会出现总线争用。