Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574 工具/软件:
您好:
我正在使用1.8V 电压为 TMUX1574供电、希望用它在2个 IC 之间多路复用 JTAG 总线。 JTAG 链的电压摆幅为1.2V。 该多路复用器是在1.2V 下传递信号还是更改电压? 我假设由于这是模拟开关、通过多路复用器的电压摆幅将保持不变。
此致、
伙计