This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574是否在1.2V 时传递1.2V 模拟信号?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1513389/tmux1574-does-the-tmux1574-pass-1-2v-analog-signal-at-1-2v

器件型号:TMUX1574

工具/软件:

您好:

我正在使用1.8V 电压为 TMUX1574供电、希望用它在2个 IC 之间多路复用 JTAG 总线。 JTAG 链的电压摆幅为1.2V。 该多路复用器是在1.2V 下传递信号还是更改电压? 我假设由于这是模拟开关、通过多路复用器的电压摆幅将保持不变。  

此致、

伙计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该模拟开关的行为类似于 2 Ω 电阻器、因此电压不会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。