Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E, TMUX1072
主题中讨论的其他器件: TMUX1072
工具/软件:
您好的团队、
我的客户正在 考虑将 TMUX154ERSWR 用于 SMBUS/I3C 开关应用、但有人担心该器件不支持超过电源输入电压的情况。
当 VCC = 3.3V 时、该器件需要支持3.8V 输入。
TI 是否有任何符合此要求的器件?
此致、
伊藤和树
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Kazuki:
PI3USB103ZMEX 与 TMUX154ERSWR 引脚对引脚兼容
但是、我在二极管数据表中看不到、其中指出器件可以支持超出电源电压的情况。
(基本上是当电源电压低于 IO 引脚上的电压时、将信号从源极传递到漏极)
如果他们希望实际 超出电源电压 、我会像 Clemens 提到的那样使用 TMUX1072。
但是、如果他们在寻找一个能够在 IO 引脚上承受高于其电源电压的器件、TMUX154E 是合适的选择。

请告诉我他们想要哪项操作、我们可以进一步讨论。
在这里帮助没有问题
此致、
Kameron