This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX154E:超出电源电压替代产品

Guru**** 2461350 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX154E, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1512845/tmux154e-beyond-the-supply-alternative

器件型号:TMUX154E
主题中讨论的其他器件: TMUX1072

工具/软件:

您好的团队、

我的客户正在 考虑将 TMUX154ERSWR 用于 SMBUS/I3C 开关应用、但有人担心该器件不支持超过电源输入电压的情况。

当 VCC = 3.3V 时、该器件需要支持3.8V 输入。

TI 是否有任何符合此要求的器件?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX154E 确实不支持超出电源电压的输入电压。

    改用 TMUX1072。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    谢谢你。 是否有任何与 TMUX154ERSWR 引脚对引脚兼容的竞争器件?

    我的客户正在寻找支持双源供电的器件。

    如果不适合 在 公共论坛上写信,请给我发电子邮件或发送聊天。

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

     PI3USB103ZMEX 与  TMUX154ERSWR 引脚对引脚兼容

    但是、我在二极管数据表中看不到、其中指出器件可以支持超出电源电压的情况。

    (基本上是当电源电压低于 IO 引脚上的电压时、将信号从源极传递到漏极)

    如果他们希望实际 超出电源电压 、我会像 Clemens 提到的那样使用 TMUX1072。

    但是、如果他们在寻找一个能够在 IO 引脚上承受高于其电源电压的器件、TMUX154E 是合适的选择。

    请告诉我他们想要哪项操作、我们可以进一步讨论。

    在这里帮助没有问题  

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    抱歉。 我的客户正在寻找竞争器件 P2P TMUX1072 选项。

    您可以提供竞争器件型号建议、还是向我发送离线电子邮件?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuki:

    对于 TMUX1072、我无法为您的客户找到双源解决方案的直接 P2P 产品。

    我将关闭此主题、可以通过电子邮件离线讨论更多内容。

    此致、

    Kameron