Other Parts Discussed in Thread: TLV61047
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61047 工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我们正在设计一个使用 TLV61047来驱动10V 电机的电路、希望您帮助查看我们的原理图以发现任何潜在问题。

谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.