This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61047:原理图审阅申请。

Guru**** 2644665 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1513287/tlv61047-request-for-schematic-review

器件型号:TLV61047

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们正在设计一个使用 TLV61047来驱动10V 电机的电路、希望您帮助查看我们的原理图以发现任何潜在问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    原理图没有问题。 我们建议在 VIN 引脚附近添加一个1uF 电容器、因为10uF 电容器用于主电源。 您可以参阅 EVM 用户指南作为参考。