This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6236:申请原理图审阅。

Guru**** 2463050 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1512457/tmux6236-request-for-schematic-review

器件型号:TMUX6236

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用  TMUX6236设计电路、感谢您帮助审阅我们的原理图以确保没有明显的错误或问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    总的来说、除了 EN 引脚外、原理图看起来不错。 它似乎是悬空的、如果是这种情况、器件将无法正常运行。  

    您需要将其连接到逻辑控制器、以便能够可靠地切换多路复用器。  

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR、

    我之所以将 EN 引脚悬空、是因为我在数据表中看到它是高电平有效逻辑使能引脚。
    这是否会导致任何问题?

    谢谢、

    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部上拉电阻可以防止引脚悬空、这是正确的。 但将其直接连接到 VDD 无需花费任何成本。