Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3A24159 工具/软件:
大家好、在我的应用中、一对模拟开关(TS3A24159)用作多路复用器、以将两个单独的3线 PT100 RTD 探针连接到单个 RTD/数字转换器。 这些 RTD 是标准 A 类单元。 我每500ms 在两个 RTD 之间切换一次、然后发现 两个探头之间存在~1.5 -2 °C 的差异。 当 PCB 升温时、差异会变得更糟。
这可能是什么原因? 开关通道上的 Ron 变化是否导致了该问题?