This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:Ron 在开关通道之间的变化

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1517853/ts3a24159-ron-variation-between-switch-channels

器件型号:TS3A24159

工具/软件:

大家好、在我的应用中、一对模拟开关(TS3A24159)用作多路复用器、以将两个单独的3线 PT100 RTD 探针连接到单个 RTD/数字转换器。 这些 RTD 是标准 A 类单元。 我每500ms 在两个 RTD 之间切换一次、然后发现 两个探头之间存在~1.5 -2 °C 的差异。 当 PCB 升温时、差异会变得更糟。

这可能是什么原因? 开关通道上的 Ron 变化是否导致了该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两个通道应受到影响的方式大致相同。

    所有电缆和开关的总电阻是多少? 它随温度如何变化? 您使用的是双线还是四线测量?