This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7411F:过压故障标志;开漏输出的漏电流

Guru**** 2511765 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7412F, TMUX7411F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1513732/tmux7411f-overvoltage-fault-flag-leakage-current-of-open-drain-output

零件号:TMUX7411F

工具/软件:

尊敬的德州支持团队:

最大值是多少 最大值时名为 FF (过压故障标志)的开漏输出的漏电流 是多少?

根据  第34页的 TMUX7412F 数据表(修订版 B):"FF 引脚为开漏输出、建议使用1 kΩ 外部上拉电阻器。 上拉电压可以在1.8V 到5.5V 的范围内、具体取决于器件所连接的控制器电压。"

和"FF (FLAG)低电平输出电压 VOL 引脚、IO = 5 mA、–40°C 至+125°C 0.35V"

( 5mA 的电流在我们的应用中过大。)

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    5mA 来自测试条件中使用的电流。

    您将看到的电流取决于上拉电阻器和电压。  

    如果您的电阻器为1k Ω、上拉至5V、电流将为5mA。 您可以增大电阻器值以减小电流。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值是多少 最大值时名为 FF (过压故障标志)的开漏输出的漏电流 是多少?

    您好、NIR、
    在125°C 温度下将150k Ω 上拉电阻器连接到5V 时、FF 输出端的电压是否大于4V?
    谢谢、
    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    NIR 不在办公室、所以我要直接进入这里。

    正如 NIR 提到的、您将看到的大部分电流来自该上拉电阻器。 如果您担心使用什么来检测 FF 看到的超过5mA、则应相应地调整电阻器的大小。 我们无法告诉您该电阻在不同温度下会如何变化。 您必须选择一个能够处理高温而不会有太大电阻变化的电阻器。
    只是要清楚。 FF 没有输出任何内容。 正如您提到的、它是一个开漏输出。 它所做的就是将线路下拉至接地、以便器件的读数可以接近0V、或者它会使漏极悬空(因此是开漏)。 因此您需要上拉至5V 的电阻。 它将确保线路实际上并不悬空、因此上拉电阻将接管、这就是观察电流的位置。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    请询问 TMUX7411F 的开发人员有关电流。 (未经测试、但仅由设计确定)

    油箱、

    Ralph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ralph、

    我已经问了团队,会让你知道答案。 支持此设备的设计人员正在出差、因此可能在下周才能得到答案。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ralph:

    我得到回复、说在关闭状态下泄漏最多为数十纳安。 因此、您实际上只能从上拉电阻器看到5/150k =~33uA。

    谢谢、
    Rami