This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:上拉电压对 NC/无引脚信号完整性的影响

Guru**** 2644665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1523845/ts3a27518e-impact-of-pull-up-voltage-on-nc-no-pin-signal-integrity

器件型号:TS3A27518E

工具/软件:

尊敬的 AE:

     我们在 NC1上使用3.3V 上拉电阻器验证了 COM1至 NC1、以检查 NC1波形是否会受到影响、结果表明不会受到影响。

     我想确认是对 NC 引脚还是 NO 引脚施加上拉电压、它是否会影响 NC 引脚上的电压电平以及 NO 引脚上的电压电平?

     CH1为 COM1

      CH2为 No1

      CH3为 NC1

     

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是无源开关;当开关闭合时、COM1和 NC1引脚之间存在行为类似于4.4 Ω 电阻器的直接连接。 上拉电阻器对信号的影响取决于产生信号的器件的驱动强度。