Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101
工具/软件:
您好 TI 支持团队:
我们尝试在增益开关应用中使用 TMUX1101。 但是、在尝试根据数据表条件进行测试时、PSpice 模型似乎不会根据数据表提供关断漏电流。 它会提供更多的泄漏、即使在实际电路中也是如此。 您能否检查并告知:
1.关闭/打开泄漏在模型中建模。
2、如果这些是建模的,那么不知道为什么它在测试电路中出现100nA ? 我这边有什么问题吗?
3、当电源电压为3.3V 时、当 Vsource=0变为3.3V、Vdrain 从3.3变为0时、关断泄漏如何变化。 数据表条件是 VS=1V/3V 且 VD = 3V/1V 时的条件。 如果此数据在-40°C 至+85°C 范围内提供、也将不胜感激
此致、
JK