This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:输入转换上升或下降速率规格

Guru**** 2505415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G3157, SN74LVC1G17, TLV810E, TMUX1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1520708/sn74lvc1g3157-input-transition-rise-or-fall-rate-specification

器件型号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G17TLV810ETMUX1219

工具/软件:

您能否澄清一下数据表中规格与典型应用电路之间的差异。

 SN74LVC1G3157的数据表显示、建议的运行条件包括控制输入的最大上升和下降速率为20ns/V。

此外、还提请注意题为" CMOS 输入缓慢变化或悬空的影响"的应用报告。

我了解为何应使用非施密特触发 CMOS 输入来避免缓慢上升和下降时间。

但 数据表(典型应用)的第15.2节显示了一个绝对违反最大上升和下降条件的原理图、因为它显示了驱动逻辑输入的 RC 延迟电路、在任何实际应用中、上升和下降时间肯定在几十毫秒范围内。

那么情况是什么呢? SN74LVC1G3157的逻辑输入是否可以接受缓慢上升和下降时间?  

(顺便说一下、我打算使用 由开漏器件驱动的 SN74LVC1G3157;下降时间肯定会很短、但上升时间会处于数百纳秒区域。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该原理图是错误的。 SN74LVC1G17等施密特触发缓冲器(或 TLV810E 等适当的电压监控器)必不可少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Laszlo:

    我同意克莱门斯

    我还想说的 是、如果您想将3157替换为多路复用器、来降低慢速输入控制信号的影响、那么您可以考虑 TMUX1219、它具有称为1.8V 逻辑支持的功能。  

    实际上、具有该特性的多路复用器对控制输入的迟滞范围较小、这限制了慢速输入的影响。

    下面是有关此主题的另一个很好的常见问题解答。

    我想提出这个建议、因为这是您可以研究的另一个选项。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    我听到您在说什么... 也不要反对。  

    但我有几点看法:

    1.) 我很难相信德州仪器(TI)会在数据表中发布一个典型的应用电路、其实错了。

    2.) 我喜欢  SN74LVC1G3157、因为它是多源器件(不仅是 TI)。  

    3.) 建议使用上升和下降条件、而不是绝对限制。

    4.) 关于多路复用器击穿的常见问题解答:好的、在输入转换期间、电源电流将显示650uA 的尖峰、那么这是什么? 电源电压下、这将导致几 mW 的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Δv、其他74LVC1G3157器件具有相似的 R θ/θ Δt 限值。

    3.当您不在推荐的工作条件下工作时,将无法保证电气特性,甚至不能保证正常工作。 在这种情况下、选择信号接近开关阈值时可能会振荡。