Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3306A Thread 中讨论的其他器件:SN74CB3Q3306、TS3A24157、 TMUX1574
工具/软件:
尊敬的技术支持团队:
我 目前使用 SN74CB3Q3306、但由于缺乏干净的接线、我正在考虑使用其他器件。
我想将问题1和问题2的详细方框图作为附件发送给您、请从 Firends 应用程序向我发送一封邮件或告诉我您的电子邮件地址、我会将其发送给您。
问题1
我们需要一个电路在 DisplayPort I/F 中的 AUX 和 I2C 之间切换
问题2.
我也在寻找适用于 SPI EEPROM 的总线开关。
SPI 总线信号本身以最大100 MHz 运行、因此我们想使用一个可在100 MHz 上使用的信号。
此致、
TTD