This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3306A:总线开关

Guru**** 2391185 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24157, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1518718/sn74cb3q3306a-bus-switch

器件型号:SN74CB3Q3306A
Thread 中讨论的其他器件:SN74CB3Q3306、TS3A24157、 TMUX1574

工具/软件:

尊敬的技术支持团队:

我 目前使用 SN74CB3Q3306、但由于缺乏干净的接线、我正在考虑使用其他器件。

我想将问题1和问题2的详细方框图作为附件发送给您、请从 Firends 应用程序向我发送一封邮件或告诉我您的电子邮件地址、我会将其发送给您。

问题1
我们需要一个电路在 DisplayPort I/F 中的 AUX 和 I2C 之间切换

问题2.
我也在寻找适用于 SPI EEPROM 的总线开关。
SPI 总线信号本身以最大100 MHz 运行、因此我们想使用一个可在100 MHz 上使用的信号。

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何支持所需电压和频率的开关、例如 TS3A24157、TMUX1574。