Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159
工具/软件:
大家好、在我的应用中、一对模拟开关(TS3A24159)用作多路复用器、以将两个单独的3线 PT100 RTD 探针连接到单个 RTD/数字转换器。 这些 RTD 是标准 A 类单元。 我每500ms 在两个 RTD 之间切换一次、然后发现 两个探头之间存在~1.5 -2 °C 的差异。 当 PCB 升温时、差异会变得更糟。
这可能是什么原因? 开关通道上的 Ron 变化是否导致了该问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159
工具/软件:
大家好、在我的应用中、一对模拟开关(TS3A24159)用作多路复用器、以将两个单独的3线 PT100 RTD 探针连接到单个 RTD/数字转换器。 这些 RTD 是标准 A 类单元。 我每500ms 在两个 RTD 之间切换一次、然后发现 两个探头之间存在~1.5 -2 °C 的差异。 当 PCB 升温时、差异会变得更糟。
这可能是什么原因? 开关通道上的 Ron 变化是否导致了该问题?
尊敬的 Dakshina:
在整个-40°C 至85°C 范围内、RON 变化最大为0.2 Ω、如果您查看图6-1、了解1.65V 电源电压下 RON 在整个温度范围内的变化(最坏情况)大致相同。 不过、它们可能会经历相同的温升、这样几乎可以抵消通道之间的变化。 我不相信最大0.2欧姆会导致差异。 可能是布线本身。
我在这里假设、我们可以验证探头的温度应完全相同。 您是否可以尝试甚至切换探头打开的通道、看看它是否跟随探头或通道? 电路板上的每个元件都将受到温度(包括电路板本身)的影响、因此缩小范围可能有点棘手、但多路复用器具有相当一致的 RON (除非我弄错了、0.2 Ω 可以转换为1.5C 差异、在这种情况下可能是多路复用器)。
谢谢、
Rami