This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:Ron 在开关通道之间的变化

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1517901/ts3a24159-ron-variation-between-switch-channels

器件型号:TS3A24159

工具/软件:

大家好、在我的应用中、一对模拟开关(TS3A24159)用作多路复用器、以将两个单独的3线 PT100 RTD 探针连接到单个 RTD/数字转换器。 这些 RTD 是标准 A 类单元。 我每500ms 在两个 RTD 之间切换一次、然后发现 两个探头之间存在~1.5 -2 °C 的差异。 当 PCB 升温时、差异会变得更糟。

这可能是什么原因? 开关通道上的 Ron 变化是否导致了该问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dakshina:

    在整个-40°C 至85°C 范围内、RON 变化最大为0.2 Ω、如果您查看图6-1、了解1.65V 电源电压下 RON 在整个温度范围内的变化(最坏情况)大致相同。 不过、它们可能会经历相同的温升、这样几乎可以抵消通道之间的变化。 我不相信最大0.2欧姆会导致差异。 可能是布线本身。  
    我在这里假设、我们可以验证探头的温度应完全相同。 您是否可以尝试甚至切换探头打开的通道、看看它是否跟随探头或通道? 电路板上的每个元件都将受到温度(包括电路板本身)的影响、因此缩小范围可能有点棘手、但多路复用器具有相当一致的 RON (除非我弄错了、0.2 Ω 可以转换为1.5C 差异、在这种情况下可能是多路复用器)。

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的解释。 我理解整个变化范围不足以使我们所观察到的不同之处发生变化。 其余部分、以消除任何杂散电导。