请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1101 工具/软件:
您好 TI 支持团队:
我们在3.3V 电源下使用 TMUX1101。 现在、3.3V 数据表部分规定 RON 平坦度在-40°C 至+85°C 范围内通常为2 Ω 您能否告知-40°C 至+85°C 的最大值是多少?
此致、
JK
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.