This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1101:关于 TMUX1101在整个温度范围内的 RON 平坦度最大值。

Guru**** 2343770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1523257/tmux1101-regarding-max-value-of-ron-flatness-of-tmux1101-over-temperature

器件型号:TMUX1101

工具/软件:

您好 TI 支持团队:

我们在3.3V 电源下使用 TMUX1101。 现在、3.3V 数据表部分规定 RON 平坦度在-40°C 至+85°C 范围内通常为2 Ω 您能否告知-40°C 至+85°C 的最大值是多少?

此致、

JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    根据小样本尺寸、我们测得的 RON 值在-40°C 至85°C 之间为平缓、高达3.05 Ω。

    此致、
    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    感谢您提供此信息。 我可以知道此数据的样本大小吗?

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    样本大小为6个单位。

    此致、

    Katy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Katy、

    由于样本大小为6个器件、您认为我们是否需要保留一些裕度、例如3.5欧姆、因此假设没有更多裕度 测试样片?

    此致、

    JK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JK:

    由于我们显示的唯一数据高达3.05欧姆、因此我们无法保证3.5是正确的裕度。 这将取决于您的项目需求/判断。

    此致、

    Katy