This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A4624:峰值导通状态电阻和关断状态隔离条件

Guru**** 2347070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1523904/ts5a4624-peak-on-state-resistance-and-off-state-isolation-condition

器件型号:TS5A4624

工具/软件:

尊敬的团队:

我想将所述的 SPDT 用于射频应用、如下所示、

NC 引脚--> 1.5V  

无引脚--> 3.6V

COM 引脚--> VDDPA (PA 的输入电源)

V+--> 3.6V

IN ->控制引脚0V 或3.6V

在1.5V 输入上、最大电流为50 mA。

在3.6V 输入端、最大电流为150 mA。

所以、

1.上述条件下150 mA 的峰值导通电阻是多少?

2.设备是否支持关闭状态隔离,基本上我想在关闭时关闭 SPDT 的电源

  未使用、但会同时使用输入、那么这种情况下的关断状态电流将是多少?

  或者、最好每次在上述条件下都打开它?

3.是否需要在输入和输出引脚上添加任何电容器、TI 的建议是什么?

此致

Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    1. RON 会是相似的,但我们没有进行测试,所以我无法提供准确的值。 理论上、RON 实际上根本不会发生太大变化、但器件的自发热会影响 RON、并导致温度升高。 但很难准确确定它会是什么。

    2.第一个要点显示,当电源关闭时,它会隔离

    3.不,您不需要在输入/输出端放置任何电容器。 而是要归功于设计。 只要您可以将电压和电流保持在数据表限制范围内、就可以实现!

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rami:

    感谢对2个问题的快速响应、我是否应该在不使用 SPDT 电源(V+)时关闭(而在没有引脚上可以使用3.6V)?

    根据数据表、当 V+= 0时、最大泄漏电流将增加至15uA、

      

    因此、我认为最好不要切断单刀双掷电源、如果我错了、请在这里纠正我。

    此致

    Piyush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Piyush:

    是的、您回答正确。 如果要在无引脚上实现3.6V 电压的同时更大限度地减小漏电流、最好让电源保持打开状态并使用控制引脚来关闭通道本身  

    谢谢、
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢!!!