This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7219-Q1:负电压多路复用器

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7219-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1526975/tmux7219-q1-mux-for-negative-voltage

器件型号:TMUX7219-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

客户希望使用 TMUX7219-Q1 来开关–21V 和–16V。 该设计如下所示:

请帮助查看原理图。

谢谢!

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc、

    原理图看起来很好。 电源之间的电压差为 43V、在规格范围内。 这里没有问题。

    谢谢、