Other Parts Discussed in Thread: TMUX7209
工具/软件:
您好团队:
你好。
此主题基于前面在 Link1 中讨论的某个主题。
在 LINK1 中、建议我们可以使用 TMUX7209 进行 CAN 开关、因为它只是一个无源开关、我相信我们也可以将其用于 Flex Ray (10Mbps)。
在我们的一款产品中、我们有一个 CAN 收发器、我们使用一些 SSR 将其切换到不同的 DUT 、就像在 Link1 中一样。
由于 SSR 在输入和输出之间使用内部 MOSFET、因此我们在输入和输出之间有一个关断状态电容、即使 SSR 关闭、这也会导致 SSR 的输出端出现信号。
由于 TMUX7209 使用 MOSFET、因此我们在这里也可能面临相同的问题。

由于这些信号不是直流偏置的、并且是差分信号、因此当与差分探头连接时、MSO 中不会出现任何内容。
但是、当我们单独探测 CANH 或 CANL 线路时、即使 SSR 关闭或未为此通道选择多路复用器、我们也会获得信号。
如果我错了、请纠正我。
此外、由于 DUT 的所有侧都有端接电阻器、由于 MOSFET 的寄生电容、该信号是否会加载 CAN 收发器?
正在查找您的回复。