Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4052
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC4052 工具/软件:
CD74HC4052 用于电源开关、这些电源将同时切换电压、例如 3V-1.25V-3V-2.5V 至 3V-3.75V-3V-3V;它在室温下正常工作、但在存储在 85℃ 16 小时后、芯片在开关时经常出现电源至接地短路故障;您能帮助分析可能的原因吗?