This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:具有 4 个–20mA 环路信号的 TMUX1208

Guru**** 2347060 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208, RCV420, TMUX7208, INA180, TLV9001
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1529240/tmux1208-tmux1208-with-4-20ma-loop-signals

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件: RCV420TMUX7208INA180TLV9001

工具/软件:

尊敬的 TI 支持部门:

我需要在工业储物箱中连接传感器、具有 2 根导线的无源 O2 传感器 4 –20mA 输出和具有 3 根导线的 H2O 传感器 4 –20mA。

这些传感器配有外部+24V。

我想知道我是否可以使用 TMUX1208 对 4 个–20mA 输入信号进行多路复用、以便发送到 RCV420 4 –20mA 环路接收器?

RCV420 随附+/–15V 电源。

感谢您的帮助、

此致、

Marc Morand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX 的电源电压是多少? 信号电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marc  

    您还能向我们展示您设计理念的原理图吗?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_Support_5F00_250619.pdf

    尊敬的支持:

    请参阅“TI_Support_250619.pdf"文件“文件。

    我认为 TMUX1208 电源电压似乎与传感器的 4 –20mA 信号电压不兼容?

    不过、是否可以将传感器的 4 –20mA 信号直接连接到 RCV420 的输入端?

    感谢你的帮助。

    此致、

    Marc、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    TMUX 电源电压为+5V、我的传感器电源电压为+24V。

    4 –20mA 信号线上的电压是否相同? 如果是、它不起作用!!

    但只有最后一个问题、是否可以将 4 –20mA 传感器信号直接连接到使用+/–15V 供电的 RCV420 的输入端?  

    感谢您的帮助、

    此致、

    Marc、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经 150Ω 的 20mA 电流会产生 3V 的电压、这是可以的。 但是、当没有电流流动时、非活动开关输入端的电压将过高。

    您也可以改用带±15V 电源的 TMUX7208。

    RCV420 接受±40V 的输入电压。 但为什么要使用它呢? 电阻器和像 INA180 这样的普通电流检测放大器会更便宜、更准确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的迅速回复

    INA180 器件的 RSense 的理想值是多少? 250 欧姆 (通过 20mA 获得 5V 电压)。

    我不知道这种类型的器件。 它真的比 RCV420 更准确吗?

    感谢你的帮助

    此致、

    Marc、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA180 放大至少 20 倍、因此您需要使用 12.5Ω。

    如果测量电阻连接至 GND、则只需使用普通的运算放大器(例如 TLV9001)作为缓冲器即可。

    如果信号进入采用 5V 电源的 ADC、您可能需要一点余量、因此可以使用 12.1Ω  或 237Ω 等器件。