This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:以太网和 CAN 信号切换

Guru**** 2504085 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3L110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1528539/ts3l110-ethernet-and-can-signal-switching

器件型号:TS3L110
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

工具/软件:

尊敬的专家:

目前、 我的客户有应用要求将以太网和 CAN 信号合并到同一连接器接口中。 信号切换通过 TS3L110 实现。 具体应用示意图如下所示。 目前、我们已经测试了以太网通信、但效果并不理想、可能会导致数据丢失和网络连接不稳定。 我们还测试了 TMUX1574、但通信也不稳定。 TS3L110 是否可以满足该应用中的要求、以及如何实现稳定的通信? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3L110 允许 0V 至 5.5V 之间的电压。以太网和 CAN 电压可能超过该电压。

    到底是什么连接到了这个 4 针连接器? 如何确保所有传输线路具有正确的阻抗特性?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,我同意克莱门斯,如果你能回答他的问题,这将是伟大的

    此外、您能否告诉我们通过此多路复用器的电压?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高、端口 IA 信号电压为 0 ~ 3.3V、端口 IB(CAN 信号)电压为 0.5V ~ 4.5V。   此外、CAN 功能正常、但 EtherCAT 功能不正常、我们发现 LAN9253 无法  向 PC 发送 TX+和 TX-信号、但 可以接收 RX+和 RX-信号。我测试 RJ45 中的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我不使用 TS3L110、CAN 总线使用其他连接器、 并且 LAN9253 使用 RJ45 连接器、则 LAN9253 运行良好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表对此不是很清楚、但我想您必须将变压器放在开关的另一侧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ge:

    我同意 Clemens 的观点、那么您能尝试将变压器放在开关的另一侧、看看这样是否有帮助?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens、

    我使用   TS3L110 来放置以太网和 CAN、并通过使用交换机使用同一连接器。 如果我将芯片放在变压器的另一侧, CAN 总线和以太网 只能使用不同的连接器。 您能建议另一个芯片来实现目标吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ge、

    Kameron 今天不在办公室、请期待下周初做出响应。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ge:

    我仍然同意克莱门斯的观点,我认为还有另一种方法我们可以在这里看待这个问题。(这就是我认为克莱门斯也提到的)  

    根据我在互联网 以太网网络变压器设计中看到的信息、它们的工作方式是交流耦合信号。

    这意味着从信号中消除直流失调电压、并且来自网络变压器的信号是纯交流(相对于 GND 在正和负之间波动)

    TMUX1574 和 TS3L110 都设计用于支持 IO 引脚上 0V 至 5.5V 之间的信号(该范围之外的信号不会通过这些器件)

    下面是一篇 e2e 帖子 、称其他人对此概念存在问题。

    过去、如果客户有此问题、我们的团队 建议 向进入多路复用器的信号添加直流偏置。

    如果我在这里有任何误解、请告诉我、我很高兴在这里找到正确的答案

    此致、

    Kameron